欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:LR6USB信号灯在使用中有哪些需要注意事项?

提问时间:2021-09-03

2075 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

在使用过程中,有不同的限制条件,请予以注意:1,非对应LED单元的单元无法连接。2,无法连接多个相同颜色的LED单元(LR6-E-□,LR6-E-□Z)。3,连接LR6-E-MZ时,无法连接其他单元。4,LR6-E-MZ连接时的亮灯模式有2种。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜