欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:1、内六角螺栓CSHHC-ST-M14-140是否含铜锌元素? 2、以及同样推荐一款不含铜锌元素的螺纹套,规格是M5*10的即可。

提问时间:2026-03-08

2239 浏览

全部回答(1个)

目前米思米做的钢材质的内六角螺栓都是含铜元素的,做不到100%不含铜元素。 不锈钢外六角螺栓,推荐DIN931-M14X140SUS3(20)。 螺纹套推荐JHBS5-10

发表时间: 2026-03-08

有用

猜你想搜