欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:铜电极使用的钨铜,铬铜材料的成分和特点是什么?

提问时间:2021-09-03

3339 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

钨铜成分:铜钨成分比例为3:7的铜合金钨铜特点:在硬质合金材料的粗加工,半精加工中,使用钨铜电极加工速度快,电极损耗小铬铜成分:在铜中添加0.4~1.2%铬的沉淀硬化性铜合金铬铜特点:压焊用

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜