欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:S7-300系列数字量模块无法为ET200M修改其PROFIBUSDP的地址?

提问时间:2021-09-03

5068 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

解如果想通过一个I/O模块ET200M来修改它的PROFIBUS 地址(通过接口模块IM 153-1: 6ES7153-1AA03-0XB0), 那么得到的消息就是上述的消息,尽管对此地址的分配在地址总览里找不到。背景:要新分配的DP地址被一个看不见的接点所占有。补救措施:创建一个新的PROFIBUS网络,并把DP主系统附到新的PROFIBUS网络上。如果连接已经组态,要作相应的更正。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜