管接头
LCN-0425-M5上面滚花部分是否能拧下来?
问:LCN-0425-M5上面滚花部分是否能拧下来?
工厂自动化零件
管接头
匹士克 PISCO
提问时间:2026-04-02
1491
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
可以取下。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
小型接头 超小型 紧固直通型
上一问题:
KUEF20-A-U-470的手轮型号是多少?跟手轮配套的锁止单元单卖吗?把手型号是多少?
下一问题:
MBMS140动作温度指的是什么意思?
猜你想搜
C150385-L3-400NA 氮气弹簧两头的固定部分耳环是否可以拧下来?如果可以拧下来后里面的螺纹是什么规格的,螺纹和螺距是多少,长度是多少?
9055-6-M5-20是否有替代推荐
铝合金滚花(双削边)手柄有几种颜色?
CPSE3-M5 适用的管子直径是4 还是6.
M5系列小型管接头是否可以使用尼龙管
凸头螺栓GLN-6-50的头部是否带有滚花?