欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:连接器DS-UNC-2P该型号的六方的高度与对边的长度是多少,内螺纹的深度是多少?外螺纹的长度?

提问时间:2026-04-03

1953 浏览

全部回答(1个)

六角對邊長度為4.73mm,另提供六角對角長度為5.35mm 內螺紋深度約為3.55mm外螺紋約8mm,整个螺丝的高度是12.74。 以上公差正負0.15mm。

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜