欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:型号SGHPD6A-50,一端外螺纹,螺纹长度是多少?

提问时间:2026-11-13

2736 浏览

全部回答(1个)

此型号是标准1/8螺纹公称尺寸,外螺纹基准长度3.97mm,大经侧有效螺纹长度2.5mm 合计约:6.47mm,https://cn.c.misumi.com.cn/book/sh2_2018_msm_fa_01/pdf/2931.pdf

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜