端子台
导轨式端子台型号:TX30,配套的挡片型号是什么?
问:导轨式端子台型号:TX30,配套的挡片型号是什么?
控制/电子元件
端子台
春日 KASUGA
配件/配套
提问时间:2026-04-03
2201
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
推荐型号:TXA3
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
端子台 多导轨式端子台 自攻型
上一问题:
锉刀套件 K-215,材质是什么?
下一问题:
调节螺栓JBS410S的外六角头部是否可以和外径28,壁厚2的钢管配合使用?
猜你想搜
端子台型号配套型号是多少?
端子台导轨型号G32-15和TH35-7.5有什么区别?
滑块SSXRB33配套的导轨是什么型号?
开关电源SDR-75-24配套的导轨型号是什么?
MTB60DN-2PK该端子台配套的导轨是什么尺寸的
MT-30-12PK这款端子台配套的短路片是哪个型号?