欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:MTB60DN-2PK该端子台配套的导轨是什么尺寸的

提问时间:2026-08-15

2197 浏览

全部回答(1个)

長:100±2 mm 寬:35.00 mm 孔徑:Ø5.2

发表时间: 2026-08-15

有用

猜你想搜