欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:经济型圆柱锁 E-JY-18-T-L的H尺寸为18,是锁紧时的高度么?

提问时间:2023-09-15

2058 浏览

全部回答(1个)

H尺寸是锁紧时的高度,打开的时候高度应为18+6=24mm。

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜