欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:磁力台灯E0599磁力座部分的尺寸是多少?是否带灯泡?应该如何接线?

提问时间:2023-09-15

1805 浏览

全部回答(1个)

该型号磁力座的尺寸长约6.5cm,宽约5cm,高约5.5cm;此产品不带灯泡;此产品自带电源线,使用220v电压,2孔插头。

发表时间: 2026-04-02

有用

相关商品

磁力台灯

磁力台灯

猜你想搜