欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:手电筒B75使用什么灯泡?功率是多少?使用什么电池?

提问时间:2021-09-03

3676 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

手电筒B75,是使用CREE XP-G2 S2灯泡,功率是5瓦。标配的电池是1节18650锂电池2600毫安时。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜