欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:单轴驱动器LXR2605C-B2-RA2640-250-EP3中的同步带轮型号是什么?

提问时间:2023-09-15

1645 浏览

全部回答(1个)

该型号单轴驱动器中所使用的同步带轮是2款特殊型号,型号分别为HTPA44S2M060-A-V6-Z8-J8-QTC15-M3-FC28.5和HTPA44S2M060-A-V9-Z11-J8-QTC18-M3-FC28.5

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜