欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:单轴驱动器配套的传感器型号是什么?

提问时间:2021-12-28

2612 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

您可以先确认一下是需要接近动作的,还是分开动作的传感器。 1)LX2605-B1-T2642-300 如果是接近时动作的传感器,对应的传感器组件型号为:LXSSET26-XAB-300-2-0,传感器数量为2个; 如果是分开时动作的传感器,对应的传感器组件型号为:LXSSET26-XAB-300-0-2,传感器数量为2个; 2)LX3010-B1-T3042-400 如果是接近时动作的传感器,对应的传感器组件型号为:LXSSET30-XAB-400-2-0,传感器数量为2个; 如果是分开时动作的传感器,对应的传感器组件型号为:LXSSET30-XAB-400-0-2,传感器数量为2个。

发表时间: 2021-12-24

有用

猜你想搜