欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:TIA&N涂层好还是XCP好?

提问时间:2023-12-01

1674 浏览

全部回答(1个)

wuhongjie

XCP涂层,表面硬度HV4000,适用加工材料调质钢HRC45,高硬度钢HRC65。TIA&N涂层表面硬度HV3500,适合加工工具材料普通钢HRC45。两种涂层都可以提供刀具的磨损性能。

发表时间: 2023-12-01

有用

猜你想搜