欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:SSE2BS10-275这款导轨可以加5个滑块么?

提问时间:2024-01-15

1486 浏览

全部回答(1个)

目前选型直线导轨时,在一根导轨上最多只能加4个滑块,例如SSEBS10-275-B4,这就是一根导轨含4个滑块的型号。如果需要5个滑块,只能多买一套导轨从上面拆下来一个滑块,再组合上去用。

发表时间: 2024-01-15

有用

猜你想搜