欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:MHMF082L1U2M电机的马达转动惯量是多少?

提问时间:2024-01-15

1742 浏览

全部回答(1个)

该款电机没有制动器,根据其产品目录中的记载,转子惯量为1.56×10 −4 kg·m2。具体可参考如下链接:https://cn.c.misumi.com.cn/book/PAN1_M_C_20_01/pdf/0069.pdf

发表时间: 2024-01-15

有用

猜你想搜