欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:C-SH2R45-280这个导轨的重量是多少呢?

提问时间:2024-01-16

1860 浏览

全部回答(1个)

直线导轨的目录中有记载每款型号的滑块和导轨的单位重量,本型号的直线导轨有两个滑块 0.85kg*2=1.7kg,导轨 4.54kg*0.28=1.2712kg,所以该导轨的合计理论重量为1.7+1.2712=2.9712kg。具体参数可参照下方链接在线查看该产品的电子目录。https://www.misumi.com.cn/linked/archive/ebook/fabiaozhunpin202210/index.html#/ebook?catalogName=fabiaozhunpin202210&pageId=10839&images=23-0308_425,23-0308_426&pdfs=0387,0388&targetPage=387

发表时间: 2024-01-16

有用

猜你想搜