欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:螺旋齿轮NEGHS1.0-13-6-R和NEGHS1.0-13-6-L是不是配对使用?两个配对的型号是平行轴安装还是交错轴安装?

提问时间:2024-01-17

1257 浏览

全部回答(1个)

螺旋齿轮是可以配对使用的,这2个型号配合的话是作为平行轴使用。如果用于交错轴的场合,则需要L和L配,R和R配。平行轴是L和R配,R和L配。

发表时间: 2024-01-17

有用

猜你想搜