欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:氮气弹簧型号:FGS22250-150的反作用力是多少?

提问时间:2024-01-17

1482 浏览

全部回答(1个)

该型号活塞杆在推到最大长度~行程范围内任意位置时的反作用力是193N;活塞杆推到最大长度-10mm这个位置时反作用力是150N。

发表时间: 2024-01-17

有用

猜你想搜