欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:SBGCY6802ZZ-25这个轴承座的轴承内径公差多少?

提问时间:2024-01-18

1536 浏览

全部回答(1个)

SBGCY6802ZZ-25使用的是6802的0级轴承,6802内径Φ15,0级对应的公差是 0~-8μm

发表时间: 2024-01-18

有用

猜你想搜