欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:小型继电器NXJ-5V-2Z1D配对的底座型号是什么?

提问时间:2024-01-19

1395 浏览

全部回答(1个)

小型继电器NXJ-5V-2Z1D可以配合的插座型号有:RS-NXJ-2Z/C1;RS-NXJ-2Z/C2 ;RS-NXJ-2Z/C3,但此三款插座在米思米均已停售。

发表时间: 2024-01-19

有用

猜你想搜