欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:LTBJ-S8M和HTBN系列有什么区别?最长长度是多少?

提问时间:2024-01-19

2018 浏览

全部回答(1个)

LTBJ是接头加工型的同步齿形带,它是一根长条热接成封闭型的,LTBJ-S8M的 最长长度是当选择齿数上限1250齿时,长度为10米。HTBN是一次成型的同步齿形带,但齿数上限比LTBJ低不少。

发表时间: 2024-01-19

有用

猜你想搜