欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:CHE40-4这款链条一件多长?

提问时间:2024-01-24

1361 浏览

全部回答(1个)

这款链条的链节数为4,节距是12.7mm,长度是链条节距乘以节数,算下来是50.8mm。

发表时间: 2024-01-24

有用

相关商品

链条 40B -08A-

链条 40B -08A-

猜你想搜