欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:弹簧使用环境是什么呢?比如温度,气压?

提问时间:2024-02-05

2247 浏览

全部回答(1个)

螺旋压缩弹簧使用温度的相关规定如下,具体可参考弹簧电子目录中的内容。 https://www.misumi.com.cn/linked/archive/ebook/fabiaozhunpin202210/index.html#/ebook/?targetPage=1935 SWP-A制……常温(0~40℃) 不锈钢制……-10~100℃ 弹簧用油回火钢丝……常温(0~40℃) ※如果在超过上述温度的条件下使用,负载值则可能会因使用条件而下降。 ※在室外等存在高低温度差和湿气的环境中使用时,建议选择不锈钢制品。 ※也可选用耐热弹簧。详情请参阅“塑料模具用零件目录”。

发表时间: 2024-02-05

有用

猜你想搜