欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术课堂
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

经济型支柱

  • 2022.09.07 14:51:31
  • 米思米
  • 1037

本视频介绍经济型支柱的一些应用推荐,相比标准品拥有价格优势

经济型支柱


l   米思米标准品与经济型的规格差异


米思米标准品

米思米经济型

材质

SS400、SUS304

一般结构钢或SUM23

表面处理

无电解镀镍、四氧化三铁保护膜

电镀镍或无电解镀镍

长度

L寸公差

8≤L≤ 300 公差±0.1

300<L≤ 600 公差±0.3

600<L≤1000 公差±0.4

±0.2

外径/对边(mm)

5~50

6~15

长度L寸(mm)

5~1000

5~200

长度可指定

固定长度选择

功能

支撑、安装附件

支撑

使用案例

经济型支柱

经济型支柱

 

l   使用案例

设备名称:拉入式输送机

功能说明:拉入式输送机是一种省空间型无驱动输送机

机构中六角形支柱的作用:

①六角支柱在机构中作为紧固连接件来进行使用,支撑上部所有的工件重量,增加机构的稳定性

②由于该机构常用于狭小空间中,六角支柱紧固方式十分简便,方便设备的安装和维护

经济型支柱

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities