欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术课堂
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

经济型轴承

  • 2022.09.07 15:27:17
  • 米思米
  • 2329

本视频介绍经济型轴承相比市场流通品拥有更好的品质,相比标准品拥有价格优势

经济型轴承


l   使用案例

Ø   适用用途

低负载;中/低速旋转;中精度旋转

Ø   推荐使用部位

     低负载:传送轻型工件的轴承

     中·低速旋转:从动传送或限于在中·低速下驱动的轴承

     中精度旋转:不需要精确定位的轴承


经济型轴承


Ø  选择时的注意事项

标准品轴承与经济型轴承在规格上的差异[B6901ZZ(米思米品质轴承)与C-E6901ZZ(米思米经济型轴承)]


米思米标准品

米思米经济型

耐负载

基本动额定负载(Cr):2.89kN
  基本静额定负载(Cor):1.46kN

基本动额定负载(Cr):2kN
  基本静额定负载(Cor):1kN

寿命

基本额定寿命 ▶ 100万转
  (在施加了2.89kN负载的状态下)
  EX:具体范例 ▶ 4000小时
  (在转速:750rpm,负载:0.5kN下旋转时)

基本额定寿命 ▶ 40万转
  (在施加了2.89kN负载的状态下)
  EX:具体范例 ▶ 1600小时
  (在转速:750rpm,负载:0.5kN下旋转时)

轴承内部间隙量

最小:3μm 最大:13μ

最小:6μm 最大:23μ


l   经济型轴承的特点

Ø   为什么米思米经济型轴承要全数进行噪音和振动测试。而且坚持把产品做到“Z1”等级以上

通过对轴承噪音和振动的测试,可以发现轴承是否存在不良,轴承振动分为 Z0、Z1、Z2、Z3、Z4级别(等级越高,噪音振动越低)

经济型轴承

市场流通品噪音振动规格

米思米经济型噪音振动规格

经济型轴承经济型轴承

Ø   为什么米思米经济型轴承坚持要用“标准壁厚”

市场流通品壁厚

米思米经济型用标准壁厚

经济型轴承

经济型轴承

球道接触面减少,接触应力相对集中,从而影响寿命

球道接触面积大,接触应力相对分散,从而延长寿命


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities