欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术课堂
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

【无杆气缸】的种类选择和连接方式

  • 2021.06.30 13:09:43
  • 米思米
  • 1977
成为米思米会员并登录,
即可免费观看所有视频


【关于本主题】

应用场景

本次装置是用到气缸和直线导轨这些结构的传送装置。

课题

不改变装置的大小,而使传送距离由200[㎜]加长到400[㎜]。

案例

带有气缸的水平传送装置,在不改变装置的大小的情况下,将传送距离由200[mm]变更到400[mm],有什么好方法?新手设计师小王认为,如果是节省空间的无杆气缸,可以不改变装置的大小使传送距离达到400[mm]。导轨可以使用现有的直线导轨。

 

【确认要点】

工作台在传送途中停止的原因是滑动台与工作台的固定方法的问题。

需要确认以下2个要点。


l   确认无杆气缸的种类

本次装置是通过止动器进行中途停止的,在考虑活塞有可能脱离的情况后,不用磁铁式而是选用机械接头式。

 

l   确认工作台的固定方法

工作台与滑动台的固定方法

【无杆气缸】的种类选择和连接方式 

【本次收获】

1.无杆气缸和外部导轨(直线导轨等)组合使用时,设计时需要考虑因加工/安装导致的误差。

2.采用浮动结构可以吸收偏差或平行度等因加工/安装导致的误差。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities