欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术课堂
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

经济型拖链

  • 2022.05.21 18:18:00
  • 米思米
  • 2308

本视频介绍经济型拖链直接组装后出货的便利性、相比市场流通品的品质优势,以及使用方法示范。

经济型拖链 


l   静音型拖链 内高30mm全新上线 (内高20mm,40mm陆续上线)

噪音

≤38分贝 (与米思米通用型相比噪音降低40%)

发尘量

US Fed.Std CLASS 100等级

链节之间通过弹性片链接 减少摩擦降低噪音

经济型拖链



l   不同材料的性能对比

项目

米思米经济型

市场流通品1

市场流通品2

进口尼龙PA+玻璃纤维

国产尼龙PA+玻璃纤维

再生PP+玻璃纤维

耐磨性

×

耐候性

×

强度

×

耐冲击性

耐低温(-40°)

×

耐高温(120°)

×

粉尘掉落

×

※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品。

※实验数据系本公司检测所得,仅供参考


l   出货形式升级

经济型拖链


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities