欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
成功案例
全部
新手启航
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
技术文章
成功案例
选型工具
非标AI报价
技术课堂
电子书下载
案例
全部
新手
文章
案例
工具
视频
问答
关联关键字
热门关键字
同步带
轴承
联轴器
旋转
输送
升降
滚珠丝杠
气缸
电机
弹簧
技术之窗首页
成功案例
全部文章
案例库
1/41
No.005008潜伏式AGV_旋转升降单元
本案例"潜伏式AGV_旋转升降单元",介绍该单元采用一体型齿轮滚珠丝杠的小空间设计,有效降低AGV
2022.03.01 15:01:50
32894
No.005006潜伏式AGV
本案例"潜伏式AGV",介绍该类型AGV本体的结构样式,采用一体型升降机构和独立驱动悬挂单元的优点
2022.03.01 14:54:06
28395
No.005007潜伏式AGV_驱动减震单元
本案例"潜伏式AGV_驱动减震单元",介绍该单元使用压缩弹簧和线性导向轴搭建简易避震机构,通过弹簧
2022.03.01 14:57:36
25629
No.007299简易微调滑台
本案例"简易微调滑台",利用推力轴承全方位浮动。固定滑台与移动滑台的滑动部使用推力轴承。移动滑台利用
2023.10.30 03:00:18
25566
No.007703平顶链输送机
本案例"平顶链输送机",使用平顶链实现高通用性的输送机。使用顶板链、平板等设计高通用性的输送机 。
2023.10.30 03:00:18
24424
No.007148间歇旋转机构
本案例"间歇旋转机构",气缸驱动的分度转台。棘轮机构应具有充分的强度。 弯曲应力为29(N/mm²
2023.10.30 03:00:18
20410
No.007644简易手动3轴组件
本案例"简易手动3轴组件",使用梯形丝杠的3轴组件。导板的滑动面精度导向轴的平行度 。用途· 旋转
2020.05.25 17:23:10
16836
No.000032使用了滚珠花键的升降旋转机构
本案例"使用了滚珠花键的升降旋转机构",使用滚珠花键,可减小尺寸。通过导向轴并通过轴承支承滚珠花键,
2020.03.25 19:20:25
14236
No.007789 2段行程式滑块
本案例"2段行程式滑块",使用2段滑动,实现2倍行程。使用直线导轨补偿气缸的力矩负载 。用途· 使
2023.10.30 03:00:18
13306
No.007567简易4轴手动滑台
本案例"简易4轴手动滑台",能够手动调整X/Y/Z/θ轴的组件。利用直线导轨、直线轴承灵活活动以及能
2023.10.30 03:00:18
12452
No.007575 2列平皮带输送机
本案例"2列平皮带输送机",使用2根平皮带的托盘搬运用输送机。托盘搬运用的简易输送机 。目的・动作
2023.10.30 03:00:18
11885
No.005000 立仓库式AGV
AGV根据调度系统指令完成工件的自动出入库。与立体仓库无缝对接。规格用途AGV根据调度系统指令完成工
2022.07.21 11:25:07
7205
No.007236间距升降机
本案例"间距升降机",通过单轴机器人对工件进行间距进给。导向轴使用台阶型和直杆型2种,以便对单轴机器
2020.03.25 19:20:25
6893
No.005001 立仓库式AGV_升降单元
同步带/轮结构的负载较大,运行平稳,速度快,安装尺寸适中。规格用途通过同步带升降机构实现旋转移载机构
2022.07.21 11:32:39
6305
No.000194简单构成旋转托盘
本案例"简单构成旋转托盘",低价构成的旋转托盘。工件固定零件也使用外购品,可减少制图费用。搬运托盘时
2020.03.25 19:20:25
6186
1
2
3
4
5
...
41
下一页 >
跳转
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
压轧滚珠丝杠 轴径15/20/25 导程5/10 方形螺帽
隔热板 高强度级/高温耐久级
树脂轴环 标准型 尺寸选择型/尺寸自由指定型
周转箱 物流 LD标准
外装拉手圆型握柄型
推荐文章
Recommended articles
No.007788悬吊式升降机
No.007567简易4轴手动滑台
No.007575 2列平皮带输送机
No.005008潜伏式AGV_旋转升降单元
No.007793芯片顶出机构
No.007719半切断夹具
No.007716工件传送用升降滑台
No.007764圆柱工件用夹头
No.005006潜伏式AGV
No.007765工件台提升机构
设计插件
software tool
查看更多