欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:使用NB可以实现与3G3MX2变频器做MODBUS通讯功能吗?

提问时间:2021-09-03

1988 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

可以的。NB通过设置为MODBUS-RTU主站功能,可以控制变频器频率、启停等功能,详细设置参考欧姆龙官网相关案例。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜