提问时间:2021-09-03
4247 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
这款烙铁,采用内热式高绝缘陶瓷发热芯,导热快.高效率.寿命长!温度可以自由调整200~450度,相当于一台小型控温焊台的功能,用在维修3C产品.ㄧ般家电和手机,相当的适合!但这款烙铁,并不具备防静电的功能!如需达到防静电的效果,建议您配套购买宝工AS-611防静电腕带,进行配戴和接地,就可快速.有效.低成本的达到防静电的效果。
发表时间: 2021-08-31
有用