提问时间:2021-09-03
2905 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
例如在使用TCP通讯建立连接时采用客户端服务器模式,这种模式又常常被称为主从式架构,简称为C/S结构,属于一种网络通讯架构,将通讯的双方以客户端(Client )与服务器 (Server) 的身份区分开来。使用C/S结构的通信常见的还有S7通信, ISO-on-TCP通信。服务器的特征:被动角色,等待来自客户端的连接请求,处理请求并回传结果。客户端的特征:主动角色,发送连接请求,等待服务器的响应。
发表时间: 2021-08-31
有用