欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:使用WD-40Specialist专家级长效防锈剂/防锈油300035,主要功能是什么?

提问时间:2021-09-03

4057 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

WD-40专家级长效防锈剂盐雾试验时间>1200小时,具有超长防锈期:室内2年,室外1年,为室内室外的各类金属提供长时间的防锈养护。该产品粘度高、不流挂,适合立面、顶面或移动部件的防锈,耐水耐高温,适合特定条件下的金属防锈保护。比如:高湿环境下“不干”的保护膜。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜