欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:使用WD-40专家级零部件清洗剂85234A,都可以用在汽车领域的哪些部位?

提问时间:2021-09-03

3670 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

WD-40专家级零部件清洗剂85234A,旧名称刹车系统清洁剂,该商品特别适用于清洗刹车碟盘、刹车鼓掌及刹车卡钳等止动系统部件的残留污染物,主要可以快速清洗油脂、粉尘等污浊物,从而减少汽车的噪音,保护刹车系统的正常运行。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜