欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:使用WD-40专家级零部件清洗剂85234A,是否可以反复长期用在橡胶及塑胶件表面呢?

提问时间:2021-09-03

3006 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

反复长期使用WD-40专家级零部件清洗剂85234A清洗会促进橡胶老化,从而影响使用寿命,因此不建议用于橡胶及塑胶件表面。另外不建议用于漆面的金属表面。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜