欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:专业型热熔胶枪100W使用时,出胶量突然变小,我该如何处理?

提问时间:2021-09-03

2541 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

这款胶枪使用时,出胶量突然变小,有可能是:1. 有异物.堵住出胶口。2. 市电电压不足,温度降低.溶胶速度变慢。3. 压扣板机的力道太小,进胶量不足。4. 过度压扣扳机,致使溶胶从进胶口和扳机处溢出!注意!这会造成永久损坏。请依下列步骤逐一检查和排除障碍:1. 优先检查市电电压是否足够?2. 再检视进胶口和扳机处有没有溢胶?如果确认没有溢胶!3. 再来才可以用铁丝来回插拔,试试导通出胶口,并适度加大压扣板机的力道?若出胶量还是小,如果您是初次使用就发现此问题,我们将为你进行换货处理。如果已经用了一段时间,宝工也有提供维修售后服务的机制,请电话联系宝工中国营销中心400-1699-629。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜