欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:LED灯LEDX120-W亮时的温度是多少?

提问时间:2026-11-13

2917 浏览

全部回答(1个)

自发热温度数据是无法提供的,因为和商品通风安装板散热有很大的关系, 所以无法给与定论,日本也没有此类信息。 如担心外界温度过高会烧坏这个LED灯,可以参考资料上的环境使用温度:-20到45℃

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜