相关型号:S7-1200
提问时间:2021-09-03
2187 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
确保设备组态中的信号板和在工厂架构的CPU上插的信号板是相同的固件版本。在工厂中使用固件版本V2.0的信号板,或是在设备组态中更改信号板的版本从V2.0到V1.0。本例中,处理如下:更改选定的信号板的版本从V2.0 到 V1.0.拖拽模块到S7-1200 CPU的插槽.
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
可编程控制器 S7-1200系列通信信号板