欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:GOT2000系列触摸屏软件不能仿真,提示GXSimulator2没有启动,所以无法连接,正确的操作步骤是什么?

提问时间:2021-09-03

16493 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

1.打开PLC仿真软件,并启动程序(可以是空程序)。2.使用GT Designer3打开需要进行仿真的工程。3.选择菜单栏中的[工具]-[模拟器]-[设置]:根据实际对应的PLC仿真软件选择连接方式后确定。4.选择菜单栏中的[工具]-[模拟器]-[启动]进行仿真。上述步骤3中的设置菜单,可参考中3.6.1章节详细说明。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜