欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:请说明下单轴机器人 RSB2 皮带型因紧急停止导致主电源断开的回路图。

提问时间:2021-09-03

2471 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

该回路图中,因紧急停止会造成外部继电器控制的主电源断开。各端子的功能如下所述。【ES1、ES2】:紧急停止接点。经由控制器的COM1连接器,与H1(手持终端设备)的紧急停止相连接。按压H1的紧急停止按钮,ES1-ES2之间将会被切断。【ES-】:紧急停止状态检测端子。若接通DC24V电压则紧急停止状态解除,否则将处于紧急停止状态。【MP24V】:主电源。驱动马达的输入电源。【CP24V】:控制电源。启动控制器的输入电源。【0V】:主电源、控制电源共用的输入电源。【FG】:接地端子。<注意>请务必确认继电器接点的电气容量。如果容量不够,请单个使用。对于ES1、ES2紧急停止的配线,请接入电流300mA以内的负载。如果接入电流超过300mA的负载,或者不接负载,接通电流超过300mA,都有可能损坏控制器。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜