欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:单轴机器人联锁报警(NG.1=45)导致无法运行,该如何处理?

提问时间:2021-09-03

3160 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

两种办法可以解决。第一种是打开支持软件RS-Manager(需要另行购买),点击软件左上窗口中的【Option Parameter】命令,将No.80参数Option enable设置为【Disable】(无效),再点击菜单栏上的[Write],即可消除报警。第二种是通过手持终端设备(需要另行购买)。方法一样。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜