欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:在做通讯时,Server和Client有什么区别?

提问时间:2021-09-03

2678 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

例如在使用TCP通讯建立连接时采用客户端服务器模式,这种模式又常常被称为主从式架构,简称为C/S结构,属于一种网络通讯架构,将通讯的双方以客户端(Client )与服务器 (Server) 的身份区分开来。使用C/S结构的通信常见的还有S7通信, ISO-on-TCP通信。服务器的特征:被动角色,等待来自客户端的连接请求,处理请求并回传结果。客户端的特征:主动角色,发送连接请求,等待服务器的响应。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜