提问时间:2021-09-03
4369 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
HMI因现场干扰引起通讯故障时,可以通过以下几个方法来排除故障:1.通信线采用屏蔽双绞线,且屏蔽层需要单端接地,也就是PLC与触摸屏只能有一端将屏蔽层接到地号角(建议接在触摸屏HMI端);2.通讯线与动力线分开;3.在通信线上加铁粉芯;4.通讯线全程配管;5.在干扰源上加阻容吸收器但是以上也只是抗屏蔽的一种方式,效果会因为屏蔽层的优劣有所不同,但是肯定会有所好转的
发表时间: 2021-08-31
有用
相关品牌
步科(KINCO) [中国]