欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:WD-40Specialist专家级高效白锂润滑脂852336是否具有防锈功能?

提问时间:2021-09-03

4021 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

WD-40 Specialist专家级高效白锂润滑脂852336涂覆后所行程的厚厚的油膜可以隔绝空气,兼具润滑和防锈的功能,能够降低摩擦、延长维护时间从而提高机械设备的效率,并能够减少机械部件的磨损和生锈问题,从而提高操作安全性。

发表时间: 2021-08-31

有用

相关商品

润滑剂

润滑剂

猜你想搜