欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:E3X-NA11和E3X-NA11V的区别是什么?

提问时间:2021-09-03

1396 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

E3X-NA11是通用型,IP等级为IP50;E3X-NA11V是耐水型,IP等级为IP66。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜