欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:E3X-NA11和E3X-ZA11的区别是什么?

提问时间:2021-09-03

3524 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

E3X-NA有直接观察入光量变化的LED显示和定时器功能,有8旋转灵敏度调整旋钮;E3X-ZA11比E3X-NA11无光量变化显示,有8旋转灵敏度调整旋。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜