欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:使用WD-40Specialist专家级高效白锂润滑脂852336,主要功能是什么?

提问时间:2021-09-03

5469 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

使用WD-40 Specialist专家级高效白锂润滑脂852336,能够实现高粘度的长久润滑,不会滴下或者自然流动,非常适合金属与金属之间的润滑,减少摩擦以确保工具和设备的正常良好运转,同时适用于承重金属的链接处。适用于汽车保养、插销、活塞、绞盘、输送带、轨道、轴承、马达轴心、水泵和齿轮及制动装置的防锈润滑。

发表时间: 2021-08-31

有用

相关商品

润滑剂

润滑剂

猜你想搜