提问时间:2023-09-15
2285 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
通过“clockalarm”功能块,可以实现事件单次执行,或每年,每月,每日,每小时,每分钟以及每秒执行。 通过“clockalarm”功能块的输入参数定义事件的开始时间,禁用不需要的时间单位(例如,年,月,日,…)等参数。 功能块会将配置的参数与系统时间进行比较,当定义的时间与系统时间相同时,“clockalarm”功能块输出管脚输出True信号。
相关商品
S7-1200系列CPU模块