欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:S7-200 CPU PTO 向导功能

提问时间:2021-09-03

3044 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

使用 PTO 向导控制 S7-200 CPU 集成点 Q0.0 和 Q0.1 的脉冲输出更加容易。PTO 向导具有以下主要功能:1. 手动运行2. 包络运动。S7-200 CPU 最多允许 25 个包络,一个包络表可以包含 1-29 个步。包络运动可选以下两种操作模式:(1)单速连续运转(2)相对位置3. 停止当前的连续运动包络,并增加向导包络定义中指定的脉冲数4. 改变当前位置为指定的新位置

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜